This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:如何抑制电源噪声

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1441948/drv8323-how-to-suppress-power-supply-noise

器件型号:DRV8323

工具与软件:

您好!

当电源接通且 FET 尚未运行(无 PWM 控制或 SPI 通信)时、DRV8323SRTA 产生的空间噪声会出现问题。 具体而言、在大约100MHz 的峰值发生45dBμV μ V 的噪声。

仅对于 IC、在引脚20/21周围的噪声很大、在周围的图形中、引脚1至4的电源+电荷泵端子周围的噪声很大(图形距离最短)。 如果用铝箔覆盖宽区域(包括 IC 和周围图案)、则噪声会大大降低。

在这个状态下、我认为是 IC 内的 VM 电源和电荷泵电路导致的。 有没有方法可以抑制这种噪声(电容器、滤波器布局等)?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    感谢您在我们的论坛上进行联系!  

    如果我没有误认为 DRV8353S-RTA 封装上的引脚20/21是 SNC (放大器输入)和 SOC (用于 C 相的放大器输出)、它不应具有高电流纹波/EMI 源能力。  您是否能够帮助提供原理图以供审阅外部元件?

    电荷泵开关电路确实是噪声的主要来源 、因此为了解决这一问题、我们建议将相关的 VCP、CHP 和 CPL 电容器尽可能靠近驱动器 IC 放置、并与驱动器放在同一顶层。  此建议也适用于电源旁路电容器。  

    有助于降低 EMI 的另一个主要因素是降低栅极开关速度(IDRIVE)、以减小电荷泵上的应力和 dAST 转换导致的 EMI。  什么是当前的 IDRIVE 设置、 是否可以将其降低到低得多的设置?(如果尚未设置)

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您的评论。
    我想给大家发送一份详细的电路图、所以请大家批准我的私人留言。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conior、  

    当然、我将提供审核。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    似乎我仍然无法发送私人消息。 您能检查一下吗?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:   

    我昨天接受了您的请求、因此您应该能够发送文档。

    请重试、如果允许、请告诉我。

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    只是跟进以查看您是否可以发送关联的文件、或者告诉我该查询是否不再持续/打开。  

    我期待您的答复。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua:

    很抱歉这么晚才回复...

    电容器位于同一顶层、靠近 IC 端子、但我将其移到了更靠近测试的位置、但问题没有得到改善。

    我们目前正在研究降低栅极开关速度(IDRIVE)的方法。

    谢谢!

    Conor