主题中讨论的其他器件: DRV3255-Q1
工具与软件:
我想要求对 DRV8353进行 sch 审查。 您能给我回复吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我想要求对 DRV8353进行 sch 审查。 您能给我回复吗? 谢谢!
请参阅随附的。 请重点关注 P1和4、其中的图腾柱和 DRV8353。
在当前相电流为~ 300A 的设计中、我们遇到了很多故障。 可能是 SP 和 SN 上的外部电压尖峰导致的。
我的目的是对 CSA 应用对称 RC 滤波器、但 DRV8353不区分 SPx 和 LS FET 源极连接、因此 R202 = 0 Ω(理想情况下应为5 Ω)。
我可能使 R202 = 5 Ω 并减小 LS 栅极电阻= 0 Ω。
您是否具有 IAUS300N10S5N015TATMA1 MOSFET 的一组建议值?
这是我们的电流设置。
Fsw:20kHz
1% DT = 1/(20e3)/100/1e-6 = 500ns
SPI 寄存器设置
tDEAD=11b (500ns DT、即 FSW 的1%)
I_DRIVEP (中上拉)
I_DRIVEP_HS 或 I_DRIVEP_LS = 1000b (550mA)
I 驱动
当 LS 导通时、I_DRIVEN_HS = 100b (1000mA)中等下拉
当 HS 导通时、I_DRIVEN_LS = 111b (2000mA)强下拉
tDRIVE = 11b 默认设置。 没有变化。
尊敬的 Leo:
感谢您的澄清、 我们建议您使用 R202电阻器。
关于所选设置、我唯一建议的是针对栅极 Qgd 为50nC 的这些 FET。 通常建议100nS 至300nS 之间的上升/下降时间、因此我建议高侧和低侧的 IDRIVE 栅极电流介于200 -500mA 之间。
如果这些 FET 并联、 则会适当增加栅极电流、以确保布局中的分流电流会影响 FET 的上升和下降时间。
希望这些信息对您有所帮助。
此致、
-约书亚
Josh、
还有一个问题要问。
您能否帮助确认 DRV8353 DS eqn 33-38中提到的"单电源功耗"的以下计算结果正确?
您知道 DS 为何假定在任何给定时间开关3个 FET (请参阅随附的)吗?
我们运行 FOC + SVPWM 调制、因此1 FET 会按照标称值将状态从一个向量改变到下一个向量。
计算得出 Tj ~ 130C (绝对最大值为150°C)。
参见熔断
输出。
fet_num=2;
Qg = 223;%IPTC012N08NM5ATMA1/IPTC011N08NM5ATMA1
qg_tot=fet_num*fet Qg
Fsw=20e3;
factor=1/100;
RISE_TIME_ns=Factor*(1/FSW)/1e-9
I= 4520g_tot/rise_time_ns
由于 Idrive 小于1A、DRV8353应能够支持2个并联 FET。
如果这是正确的、请告诉我。
尊敬的 Leo:
您在对特定周期(两个高侧 FET 导通、一个低侧 FET 关断)进行计算时没有问题。 我认为 DS 在整个换向周期中将高侧和低侧分组在一起 、因为功率损耗将使用全部6个 FET。
关于使用并联 FET、DRV8353栅极电流选择应能够驱动。 请查看以下应用简报、其中深入介绍了在 BLDC 系统中使用并联 FET 的重要注意事项: https://www.ti.com/lit/ab/slvaf39a/slvaf39a.pdf
本文档适用于另一个 DRV 器件、但相同的原理和指南也适用。
此致、
-约书亚
约书亚
关于:"我认为 DS 在整个换向周期内将高侧和低侧组合在一起。"
我不确定是否同意该计算、即使是每个换向周期的计算也是如此。
在 SVPWM 的任何给定矢量上只有3个 FET、即 eQn (33)中的"x3"是不正确的(除非栅极驱动器即使在 FET 关断时也消耗相同的电流)。
无论控制器保持在哪个矢量中、都有3个 FET 不会消耗栅极驱动器电流。
我的理解是否正确?