This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:DRV8353

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353, DRV3255-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1439333/drv8353-drv8353

器件型号:DRV8353
主题中讨论的其他器件: DRV3255-Q1

工具与软件:

我想要求对 DRV8353进行 sch 审查。 您能给我回复吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Leo!  

    感谢您在我们的论坛上进行联系。  

    我很乐意为您提供原理图审阅方面的帮助-您能在此处以 PDF 格式上传 DRV8353原理图吗?  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的。 请重点关注 P1和4、其中的图腾柱和 DRV8353。
    在当前相电流为~ 300A 的设计中、我们遇到了很多故障。 可能是 SP 和 SN 上的外部电压尖峰导致的。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_Review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还考虑绕过 DRV 的低侧电流放大器、并用 INA 系列替换它们。 您是否能够推荐支持54V 标称应用和300A 瞬态电流测量的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Leo!  

    我将查看原理图信息、所以请 期待在星期三结束之前收到反馈。   

    关于 CSA 选择、我目前尚不熟悉、 可能会建议实际布置另一个 E2E、以便获得仪表放大器产品线工程师的指导。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    我最大的顾虑是在阅读 TI E2E 上的大量博文后、集成电流检测运算放大器发生故障。
    请注意、绝对最大工作条件为300A 相电流(持续2秒)。 我采用并联 CSR (WSHP28181L000FEA)来支持脉冲"过载"、但我真的要确保正确调整连接到内部运算放大器的 RC 元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:  

    当然! 我理解这个问题、只要分流电阻器的大小足以降低在 CSA 输入引脚上观察到的电压、只要在设计阶段考虑到这种最坏的情况、就应该没有问题。  

    我仍然过度查看设计、但会在一天内收到我的额外反馈并进行跟进。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的、然而、我主要担心的是 Ldi/dt 值、而不是 IR。 您是否可以推荐任何人除了 DRV 之外还能感应相同相电流的 INA 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚

    您是否可以预见 DRV8353在为20kHz 开关频率启用并联 IPTC012N08NM5ATMA1 FET 时会遇到问题?

    总 Qg = 440nC @ 10V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享 DRV3255-Q1的 DS? 请向我发送保密协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:  

    感谢您的澄清和其他问题。   

    让我看看是否有适合您的应用的 INA 建议。  

    对于并联 FET、我建议使用 Qgd 低得多的 MOSFET (>100nC)。

    对于数据表和 NDA 请求、 请通过电子邮件或通过另一个以该请求为主题的 E2E 主题联系、因为我无法提供。   

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的目的是对 CSA 应用对称 RC 滤波器、但 DRV8353不区分 SPx 和 LS FET 源极连接、因此 R202 = 0 Ω(理想情况下应为5 Ω)。

    我可能使 R202 = 5 Ω 并减小 LS 栅极电阻= 0 Ω。

    您是否具有 IAUS300N10S5N015TATMA1 MOSFET 的一组建议值?

    这是我们的电流设置。
    Fsw:20kHz
    1% DT = 1/(20e3)/100/1e-6 = 500ns

    SPI 寄存器设置
    tDEAD=11b (500ns DT、即 FSW 的1%)
    I_DRIVEP (中上拉)
    I_DRIVEP_HS 或 I_DRIVEP_LS = 1000b (550mA)

    I 驱动
    当 LS 导通时、I_DRIVEN_HS = 100b (1000mA)中等下拉
    当 HS 导通时、I_DRIVEN_LS = 111b (2000mA)强下拉

    tDRIVE = 11b 默认设置。 没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:  

    感谢您的澄清、 我们建议您使用 R202电阻器。  

    关于所选设置、我唯一建议的是针对栅极 Qgd 为50nC 的这些 FET。 通常建议100nS 至300nS 之间的上升/下降时间、因此我建议高侧和低侧的 IDRIVE 栅极电流介于200 -500mA 之间。  

    如果这些 FET 并联、 则会适当增加栅极电流、以确保布局中的分流电流会影响 FET 的上升和下降时间。

    希望这些信息对您有所帮助。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    还有一个问题要问。
    您能否帮助确认 DRV8353 DS eqn 33-38中提到的"单电源功耗"的以下计算结果正确?
    您知道 DS 为何假定在任何给定时间开关3个 FET (请参阅随附的)吗?

    我们运行 FOC + SVPWM 调制、因此1 FET 会按照标称值将状态从一个向量改变到下一个向量。
    计算得出 Tj ~ 130C (绝对最大值为150°C)。

    参见熔断

    fet_num=2;
    Qg = 226e-9;%IPTC012N08NM5ATMA1/IPTC011N08NM5ATMA1
    qg_tot=fet_num*fet Qg
    Fsw=20e3;
    VBUS=58;
    I=* Qg * FSW* 1.

    PVcp=I*(Vbus*2)*2 % 2 HS 开启
    Pvgls=I*(Vbus)* 1% 1 LS 打开
    Ptot=Pvcp+Pvgls
    tj=60+26.6*Ptot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出。

    您能否确认 DRV8353是否支持驱动并联 FET (HS 和 LS 上有2个、即三相共12个)?  
    PN 为 IPTC012N08NM5ATMA1/IPTC011N08NM5ATMA1。
    我的数学计算如下:

    fet_num=2;
    Qg = 223;%IPTC012N08NM5ATMA1/IPTC011N08NM5ATMA1
    qg_tot=fet_num*fet Qg
    Fsw=20e3;
    factor=1/100;
    RISE_TIME_ns=Factor*(1/FSW)/1e-9
    I= 4520g_tot/rise_time_ns

    由于 Idrive 小于1A、DRV8353应能够支持2个并联 FET。
    如果这是正确的、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:  

    您在对特定周期(两个高侧 FET 导通、一个低侧 FET 关断)进行计算时没有问题。 我认为 DS 在整个换向周期中将高侧和低侧分组在一起 、因为功率损耗将使用全部6个 FET。   

    关于使用并联 FET、DRV8353栅极电流选择应能够驱动。 请查看以下应用简报、其中深入介绍了在 BLDC 系统中使用并联 FET 的重要注意事项: https://www.ti.com/lit/ab/slvaf39a/slvaf39a.pdf

    本文档适用于另一个 DRV 器件、但相同的原理和指南也适用。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚

    关于:"我认为 DS 在整个换向周期内将高侧和低侧组合在一起。"

    我不确定是否同意该计算、即使是每个换向周期的计算也是如此。  


    在 SVPWM 的任何给定矢量上只有3个 FET、即 eQn (33)中的"x3"是不正确的(除非栅极驱动器即使在 FET 关断时也消耗相同的电流)。

    无论控制器保持在哪个矢量中、都有3个 FET 不会消耗栅极驱动器电流。

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:  

    请让我在感恩节假期更深入地了解这一点、以便更好地解释此主题、并在下一个节日开始时进行后续跟进、并提供进一步的回应。  

     此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    您能否提供此主题的更新? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:  

    我期待着我们明天的会议来讨论和结束您的公开问询!  

    此致、

    -约书亚