This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8452:失速检测行为

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1443770/drv8452-stall-detection-behavior

器件型号:DRV8452

工具与软件:

尊敬的支持团队:

DRV8452会在检测到失速时发出警报、但我并不认为它会自动切断电机激励、但我想要确认一下。 您能评论一下检测到失速后和检测到失速后的行为吗?

问题1。 当 DRV8452检测到失速时、电机激励是否会自动关闭?

问题2: 如果 Q1的答案是"是"、您能否告诉我在检测到失速后 DRV8452关闭激励需要多长时间?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    非常感谢您问这个问题。

    请注意、我支持此设备的团队成员当前不在办公室。 请给他们几天时间来回应。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    DRV8452可以配置为报告失速情况或不使用 STL_REP 位。 如果 STL_REP = 1b、nFAULT 将被拉至低电平、并需要在发生失速情况时清除。 如果 STL_REP = 0b、则即使发生失速情况、nFAULT 也将保持高电平。  

    如果发生失速情况、nFAULT 将仅用作指示器、H 桥将继续运行、直到达到过流或过热情况。  

    当达到 IOCP 阈值时、输出禁用之前的时间将是 可以使用 TOCP 位通过 SPI 对过流检测延迟时间进行编程。 如果 TOCP = 0b、则为1.2us、如果 TOCP = 1b、则为2.2us。  

    此致!

    David