工具与软件:
尊敬的支持团队:
DRV8452会在检测到失速时发出警报、但我并不认为它会自动切断电机激励、但我想要确认一下。 您能评论一下检测到失速后和检测到失速后的行为吗?
问题1。 当 DRV8452检测到失速时、电机激励是否会自动关闭?
问题2: 如果 Q1的答案是"是"、您能否告诉我在检测到失速后 DRV8452关闭激励需要多长时间?
谢谢!
Conor
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Conor:
DRV8452可以配置为报告失速情况或不使用 STL_REP 位。 如果 STL_REP = 1b、nFAULT 将被拉至低电平、并需要在发生失速情况时清除。 如果 STL_REP = 0b、则即使发生失速情况、nFAULT 也将保持高电平。
如果发生失速情况、nFAULT 将仅用作指示器、H 桥将继续运行、直到达到过流或过热情况。
当达到 IOCP 阈值时、输出禁用之前的时间将是 可以使用 TOCP 位通过 SPI 对过流检测延迟时间进行编程。 如果 TOCP = 0b、则为1.2us、如果 TOCP = 1b、则为2.2us。
此致!
David