This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329AEVM:对于 MSPM0G3507 LaunchPad、我对指南中的引脚设置有疑问。

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1445275/drv8329aevm-with-mspm0g3507-launchpad-i-have-questions-about-the-pin-settings-in-the-guide

器件型号:DRV8329AEVM
主题中讨论的其他器件:DRV8329SysConfig

工具与软件:

尊敬的专家:  

https://dev.ti.com/tirex/explore/content/mspm0_sdk_2_03_00_07/docs/english/middleware/motor_control_pmsm_sensorless_foc/doc_guide/doc_guide-srcs/drv8329/DRV8329_Hardware_User_Guide .html

根据上面的硬件指南、引脚 PA17和 PA24应连接至 DRV8329电路板上的 ISENA、但是查看软件示例中的引脚设置、将它们连接至 PA18似乎更合适。

因此、软件示例和硬件设置指南中的描述似乎并不匹配。

谢谢 Donguk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过修改 SysConfig 和 gateDriver.h 和 drv8329_focHalInterface.c 解决了此问题 我本以为只需要更改电机参数、因为这是示例代码、但我发现、我必须额外配置 ADC 才能进行电流感应。 问题完全解决了。 但我应该在示例代码中添加用于 ADC 检测的默认设置 PA17和 PA24。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 donguk:
    我将确保让团队知道如何解决此问题。

    此致、

    Diego Abad