请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8329AEVM 主题中讨论的其他器件:DRV8329、 SysConfig
工具与软件:
尊敬的专家:


根据上面的硬件指南、引脚 PA17和 PA24应连接至 DRV8329电路板上的 ISENA、但是查看软件示例中的引脚设置、将它们连接至 PA18似乎更合适。
因此、软件示例和硬件设置指南中的描述似乎并不匹配。
谢谢 Donguk
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:


根据上面的硬件指南、引脚 PA17和 PA24应连接至 DRV8329电路板上的 ISENA、但是查看软件示例中的引脚设置、将它们连接至 PA18似乎更合适。
因此、软件示例和硬件设置指南中的描述似乎并不匹配。
谢谢 Donguk