主题中讨论的其他器件:DRV8334、
工具与软件:
大家好、我最近刚购买了 DRV8334芯片的评估板、上电时我注意到故障指示灯立即亮起。 我使用24V 电源为器件供电、电流限制为300mA (建议首次开启)。 GVVD LED 也关闭、我觉得奇怪、因为我知道这个电压是在电路板上产生的。 我很好奇、我可以执行哪些步骤来对器件进行故障排除、因为我不想潜在地损坏任何子电路。 值得一提的是、我尚未更改 J1、J6和 J7上的默认连接器;也就是说、降压稳压器已通电、并为3.3V 电源轨供电、而 DRV8334芯片从 PVVD_BUCK 接收 PVVD。 提前感谢您提供有关故障排除的任何建议。