This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334EVM:GVVD LED 状态、故障状态

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8334, DRV8334EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1435675/drv8334evm-gvvd-led-status-fault-status

器件型号:DRV8334EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8334

工具与软件:

大家好、我最近刚购买了 DRV8334芯片的评估板、上电时我注意到故障指示灯立即亮起。 我使用24V 电源为器件供电、电流限制为300mA (建议首次开启)。 GVVD LED 也关闭、我觉得奇怪、因为我知道这个电压是在电路板上产生的。 我很好奇、我可以执行哪些步骤来对器件进行故障排除、因为我不想潜在地损坏任何子电路。 值得一提的是、我尚未更改 J1、J6和 J7上的默认连接器;也就是说、降压稳压器已通电、并为3.3V 电源轨供电、而 DRV8334芯片从 PVVD_BUCK 接收 PVVD。 提前感谢您提供有关故障排除的任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Estuardo、

    请在此处查看《DRV8334EVM 用户指南》: https://www.ti.com/lit/ug/slvucu7/slvucu7.pdf

    EVM 在睡眠模式下上电、GVDD 断电、nFAULT 应亮起。

    GUI 用于控制 F280049C Launchpad (使 nSLEEP 变为高电平)的 GPIO 引脚。  

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、感谢您的及时响应。 我完成了 GUI 设置、并下载了用于控制 LaunchPad GPIO 引脚的 TI 云代理。 但是、 我想我已经将问题缩小到 GUI 与评估板本身的通信、因为我现在使用示波器检查 nSleep 引脚的状态、当切换 GUI 上的滑块时、没有报告任何变化。 GUI 报告没有问题、并且简单地说"硬件已连接"、安装本身可能缺少一些内容、但每当我使用 GUI 插入电路板时、Launchpad 看起来像是 正在 编程 (顶部蓝色 LED 闪烁)、因此我不确定可能是什么问题。 如果我建议设置 GUI 并进行一些"完整性检查"、以检查其与 LaunchPad 的通信是否正常、我将不胜感激。
    BTW、我正在为 GUI 使用铬合金。 此致、  
    -Estuardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Estuardo、

    您能否对展示 EVM、LaunchPad、PC 连接、电源等设备的设置拍照?

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我有一些更新。 我曾尝试手动将3.3V 电压从 Launchpad 连接到 nSleep 引脚、GVDD 断开后、故障消失、因此我的理解是电路板没有问题。 我将附上使用此功能的设备和我遇到问题的正常操作的图片。  

    GUI 中未显示电压。 电源也不会消耗太多电流、它目前被设置为300mA 限制、但大约消耗10mA

    和"手动设置"

    我想我可以用自己的代码来驱动器件、但老实说、我对 CCS 不太熟悉。

    我现在还拆下了电机、因为没有它就更容易进行故障排除。 我想这暂时不应该是问题、因为我只尝试检查故障状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Estuardo、

    让我和团队一起检查一下、周一我会回到你的身边。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Estuardo、

    您使其正常运行了吗? 请告知我们最新的信息、我们可以查看可以提供哪些帮助。

    此致、

    -亚当