请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8329EVM 主题中讨论的其他器件:MCF8329A、
工具与软件:
您好!
我计划使用 MCF8329EVM 来控制在12V 电压下运行且需要125A 的 BLDC 电机。 根据 EVM 指南、该电路板支持高达30A 的电流。 参考 MCF8329A 数据表第7.3.4节中的 Rshunt 公式、如果将内置 Rshunt 替换为适合125A 的值、电路板是否能够支持此电流? 我使用了以下参数:VSO = 3V、Vref = 3V、Grin = 10V/V
此致