This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:通过更改内置分流电阻器来增强电流处理能力

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MCF8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1444744/mcf8329evm-enhancement-of-current-handling-capability-by-changing-built-in-shunt-resistor

器件型号:MCF8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCF8329A

工具与软件:

您好!

我计划使用 MCF8329EVM 来控制在12V 电压下运行且需要125A 的 BLDC 电机。 根据 EVM 指南、该电路板支持高达30A 的电流。 参考 MCF8329A 数据表第7.3.4节中的 Rshunt 公式、如果将内置 Rshunt 替换为适合125A 的值、电路板是否能够支持此电流? 我使用了以下参数:VSO = 3V、Vref = 3V、Grin = 10V/V

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对应的部分是7.3.5、公式编号为3。 很抱歉给您带来不便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伊布尼·比拉尔·伊斯梅尔、

    EVM 中使用的 MOSFET (CSD18536KTTT)适用于此额定电流、但我需要检查连接器功能。

    此外、1M Ω 的 RSENSE、CSA_GAIN = 10V/V 且 GD_CONFIG2[BASE_CURRENT]= 0x1000会将基准设置为150A。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着在设置上述设置后、电流规格将被覆盖。 这张图取自 EVM 指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伊布尼·比拉尔·伊斯梅尔、

     这在连接器和 PCB 布线容量方面提及。  

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢