This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243H-Q1EVM:结合睡眠/故障/DrvOffI DRV8243H 和 DRV8244H

Guru**** 2552650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1444972/drv8243h-q1evm-combining-sleep-fault-drvoffi-drv8243h-and-drv8244h

器件型号:DRV8243H-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8243-Q1

工具与软件:

您好!

我想将睡眠/关断输入与两个 DRV824xH 电机驱动器的故障输出结合在一起:一个 DRV8243H 和一个 DRV8244H (请参阅原理图、未显示电容和上拉电阻)。 因此、nSLEEP、nFAULT 和 DRVOFF 被连接并连接至三个微控制器引脚。

现在唤醒开始(请参阅示波器和数据表波形):
* nSLEEP 至高电平。
*等待 nFAULT 变为低电平。
*等待大约500us 以满足 T_READY 条件。
*施加10us nSEEP 低电平脉冲(复位)。

*...并且 nFAULT 引脚保持低电平,驱动程序不启动。

我怎么了?
 连接睡眠和故障的想法是否不起作用?
仅用于测试:我是否应该拆焊一个 nFAULT 引脚? 以便 nFAULT 引脚不会相互干扰?

谢谢、此致、
Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    我的团队伙伴将审核问题并回复给您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚焊接了第二块 PCB。 电路的性能。 在输出信号生成之前放置复位脉冲后(以避免关断状态诊断)、它起作用。 一次。 只用于一次。 现在我有和以前一样的。  怎么了?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题:我需要10us 复位还是30us 清除故障? 请参阅数据表中的图7-8和8-9?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来像是在工作。

    如果有数据表就更好了...

    *表示您需要一个30 μ s 的故障删除脉冲。
    *提到了允许连接故障/睡眠和 drvoff 的可能性。

    嗯,有时我很幸运...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:

    我很高兴您能够找到解决您问题的方法。 我会提出一些建议以避免将来出现这种问题、并解释为什么在启动时10us nSLEEP 脉冲后 nFAULT 不会变为低电平。  

    30us 复位脉冲是一个不错的值、使用10us 复位脉冲时、脉冲可能短于 nSLEEP 抗尖峰脉冲时间(tRESET)、后者最多可以持续20us。 此外、第8.4.5节建议 nSLEEP 脉冲小于 tSLEEP、后者可短至40us。

     另一个原因可能是 DRV8243-Q1未准备好接收复位脉冲。 在供电或接收到唤醒信号后、该器件可能需要长达1ms 的时间才能准备好读取 nSLEEP 复位脉冲。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "请仔细阅读数据表!" 嗯,我应该更好地阅读它。 但我不得不说,确切的时机仍然不确定。 问题迎刃而解。 这是 IC。 谢谢。