主题中讨论的其他器件:DRV8243-Q1
工具与软件:
您好!
我想将睡眠/关断输入与两个 DRV824xH 电机驱动器的故障输出结合在一起:一个 DRV8243H 和一个 DRV8244H (请参阅原理图、未显示电容和上拉电阻)。 因此、nSLEEP、nFAULT 和 DRVOFF 被连接并连接至三个微控制器引脚。
现在唤醒开始(请参阅示波器和数据表波形):
* nSLEEP 至高电平。
*等待 nFAULT 变为低电平。
*等待大约500us 以满足 T_READY 条件。
*施加10us nSEEP 低电平脉冲(复位)。
*...并且 nFAULT 引脚保持低电平,驱动程序不启动。
我怎么了?
连接睡眠和故障的想法是否不起作用?
仅用于测试:我是否应该拆焊一个 nFAULT 引脚? 以便 nFAULT 引脚不会相互干扰?
谢谢、此致、
Edwin