请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8910-Q1 工具与软件:
我们在一种电路板设计中使用了 DRV8910QPWPRQ1芯片、但是我们的 PCB 最新版本出现了问题。
问题描述
- 上电时 nFAULT 引脚 保持低电平、表明出现故障状态。
- 与芯片一致的任何 SPI 通信尝试都会返回 0xC1C1 寄存器地址。
- 该 PCB 的以前版本按预期工作;但在最新版本中、某些组件略有改动。
故障排除尝试
- 我们已经验证了所有输入和输出电压电平。
- 我们尝试在上电后对芯片进行复位、但这样未解决问题。
指导请求
您能解释一下它的含义吗 0xC1C1 响应、并告知我们是否可以采取其他诊断步骤来隔离或解决故障情况?
我们非常感谢对解决这一问题的任何见解或建议。 如果需要有关设计或故障排除步骤的更多详细信息、请告知我们。