This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8910-Q1:需要帮助:使用 DRV8910QPWPRQ1诊断故障情况

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1444141/drv8910-q1-assistance-required-diagnosing-fault-condition-with-drv8910qpwprq1

器件型号:DRV8910-Q1

工具与软件:

我们在一种电路板设计中使用了 DRV8910QPWPRQ1芯片、但是我们的 PCB 最新版本出现了问题。

问题描述

  • 上电时 nFAULT 引脚 保持低电平、表明出现故障状态。
  • 与芯片一致的任何 SPI 通信尝试都会返回  0xC1C1 寄存器地址。
  • 该 PCB 的以前版本按预期工作;但在最新版本中、某些组件略有改动。

故障排除尝试

  • 我们已经验证了所有输入和输出电压电平。
  • 我们尝试在上电后对芯片进行复位、但这样未解决问题。

指导请求

您能解释一下它的含义吗 0xC1C1 响应、并告知我们是否可以采取其他诊断步骤来隔离或解决故障情况?

我们非常感谢对解决这一问题的任何见解或建议。 如果需要有关设计或故障排除步骤的更多详细信息、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您问这个问题。

    请注意、我支持此设备的团队成员当前不在办公室。 请给他们几天时间来回应。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nejc:

    有几个问题:

    1. 您是否能够写入器件?  
    2. 修改了哪些组件?
    3. 您能否为读写提供全部四个 SPI 引脚的捕获结果。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您的答复。 我们只是从 X 射线检查得到了结果。 有一个糟糕的连接,这就是为什么我们有时得到工作的驱动程序,而其他时间不工作. 在显微镜下看不到这种连接故障。

    现在一切都好。 很抱歉花时间观看、感谢您的帮助。

    此致、

    Nejc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nejc:

    我很高兴您能够找到问题的原因! 我将关闭该主题帖。

    此致、

    约书亚