请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8329A 工具与软件:
目前、我使用 I2C 通过使用基准模式配置文件来控制电机、但我有几个问题:
- 当我输入控制值0时、电机立即停止、而不是逐渐减速。 根据数据表、输入0的速度会自动切换到待机模式。 是否可以阻止控制器进入待机模式并让电机逐渐减速?
- 是否有特定寄存器可用于检查电机是否正常运行或是否失去同步(失速检测)?
- 在当前的测试条件下、我们无法引起电机去同步、因此我们不确定重新同步模式的工作原理。 电机在发生解同步时是否自动检测到? 能否提供有关其工作原理的更详细的说明?
谢谢你。