请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8703-Q1 工具与软件:
我插入了""例如..."中的值 代入数据表第26页的 I (CHOP)公式、但并未产生3.28A
此公式是否需要任何其他元素?
Vref:3.3V
VIO:0.05V
AV:19.8V/V
Rsense:50mΩ
Ichop:2.33A
我是否应该在数据表中使用 VIO = 0.005V 计算?
如果是、Ichop=3.23A?
VVREF=3.3V
VIO=0.005V
Av = 19.8V/V
Rsense = 0.05Ω
Ichop=3.23A
此致、
Ryusuke