This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:I (CHOP)

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1444935/drv8703-q1-i-chop

器件型号:DRV8703-Q1

工具与软件:

我插入了""例如..."中的值 代入数据表第26页的 I (CHOP)公式、但并未产生3.28A

此公式是否需要任何其他元素?

Vref:3.3V
VIO:0.05V
AV:19.8V/V
Rsense:50mΩ

Ichop:2.33A

我是否应该在数据表中使用 VIO = 0.005V 计算?
如果是、Ichop=3.23A?

VVREF=3.3V
VIO=0.005V
Av = 19.8V/V
Rsense = 0.05Ω

Ichop=3.23A

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我团队的器件专家将帮助您解决此问题。 请给他几天的时间来回应。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    VIO = 5mA 正常(典型值)。 您的计算结果3.23A 看起来不错。

    此致

    森田信也