工具与软件:
您好-
什么是 ITRIP 用户设置电流调节的抗尖峰脉冲时间?
我看到 tOCP 额定值为3us (典型值)/5us (最大值) 另外、我还看到 SR 最大值时的 IPROPI 典型值为10.5uS。 ITRIP 是否与这些值中的任何一个有关?
谢谢!
Tyler
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好-
什么是 ITRIP 用户设置电流调节的抗尖峰脉冲时间?
我看到 tOCP 额定值为3us (典型值)/5us (最大值) 另外、我还看到 SR 最大值时的 IPROPI 典型值为10.5uS。 ITRIP 是否与这些值中的任何一个有关?
谢谢!
Tyler
尊敬的信也:
感谢您的解释。 我所讨论的时间段以黄色突出显示:
您能帮助我了解在器件进入制动/衰减模式之前、驱动电流可以超过 ITRIP 限制多长时间吗? 我的客户有以下问题、这就是我要问的原因: 电流需要保持在跳变限值以上才能触发过流调节的时间?
我还不清楚。 我的理解是、我所寻找的时间段既不是 tBLANK、也不是 tOFF。 您能不能告诉我数据表中哪个表定义了这一点吗?
此致、
Tyler
您好、Tyler:
感谢您的提问。 一旦电流电平超过 ITRIP 电平、输出就会立即进入制动/衰减、无需有意使用滤波器。 它可能有?ns 延迟、但我们可以认为它是"立即"的
TOFF 是重新启动"驱动器"的周期。 下面是我的解释。 驱动器"作为 A"启动并保持 A/驱动器、直到电流电平达到 ITRIP。 点击 ITRIP 后、立即转至"B as Brake/Decady"。 在 tOFF 周期之后、它会再次返回到 A。
过流保护属于不同的主题。 不是 ITRIP 的一部分。
此致
信也