This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:用于 ITRIP 电流调节的抗尖峰脉冲时间

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1445802/drv8873-q1-deglitch-time-for-itrip-current-regulation

器件型号:DRV8873-Q1

工具与软件:

您好-

什么是 ITRIP 用户设置电流调节的抗尖峰脉冲时间?  

我看到 tOCP 额定值为3us (典型值)/5us (最大值) 另外、我还看到 SR 最大值时的 IPROPI 典型值为10.5uS。 ITRIP 是否与这些值中的任何一个有关?

谢谢!

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的提问。  

    我正在内部查看这个问题、我们会回复给您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    ITRIP 没有抗尖峰脉冲时间。 ITRIP 仅具有 tBLANK 时间、它在"DRIVE"开始后立即成为"屏蔽周期"。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:  

    感谢您提供相关信息。 为了澄清、当电流超过 ITRIP 用户设置的限制时、器件将 tBLANK 时间恢复(制动/衰减)回到用户设置的限制以下? 因此、这种情况下的典型电流为5uS。 是这样吗? 或者我是误会吗?

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tyler:

    BRAK/DECAY 时间由 TOFF 而不是 tBLANK 设置。  

    tBLANK 是 ITRIP 检测屏蔽时间。 如果在 tBLANK 期间存在这样的电流峰值、则将不会检测到 ITRIP。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:  

    感谢您的解释。 我所讨论的时间段以黄色突出显示:

    您能帮助我了解在器件进入制动/衰减模式之前、驱动电流可以超过 ITRIP 限制多长时间吗?  我的客户有以下问题、这就是我要问的原因: 电流需要保持在跳变限值以上才能触发过流调节的时间?

    我还不清楚。 我的理解是、我所寻找的时间段既不是 tBLANK、也不是 tOFF。 您能不能告诉我数据表中哪个表定义了这一点吗?

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的提问。 一旦电流电平超过 ITRIP 电平、输出就会立即进入制动/衰减、无需有意使用滤波器。 它可能有?ns 延迟、但我们可以认为它是"立即"的  

    TOFF 是重新启动"驱动器"的周期。 下面是我的解释。 驱动器"作为 A"启动并保持 A/驱动器、直到电流电平达到 ITRIP。 点击 ITRIP 后、立即转至"B as Brake/Decady"。 在 tOFF 周期之后、它会再次返回到 A。

    过流保护属于不同的主题。 不是 ITRIP 的一部分。

    此致

    信也