This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434A-Q1:DRV8434电机驱动器设计问题

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1447355/drv8434a-q1-drv8434-motor-driver-design-problems

器件型号:DRV8434A-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8434

工具与软件:

我有两个问题请专家们回答。
DRV8434的 TRQ_CNT/STL_TH 引脚能否连接至 MCU 的 GPIO、而无需连接至 MCU 的 GPIO?

  是否可以将此引脚的电压值用作扭矩计数和失速阈值的作用点?

2.当 nFAULT 从 H 更改为 L 或 STR_REP 从 L 更改为 H 时、如何在生成这两个误差信号后将其更改回正常电平?

  nSLEEP 是否用于清除错误信号? 是否可以使用使能引脚清除错误信号?

当 DRV8434的 nSLEEP 从 H 变为 L 且器件进入睡眠模式时、步进电机的定子是否仍会励磁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    [报价用户 id="607795" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1447355/drv8434a-q1-drv8434-motor-driver-design-problems "]

    DRV8434的 TRQ_CNT/STL_TH 引脚能否连接至 MCU 的 GPIO、而无需连接至 MCU 的 GPIO?

      是否可以将此引脚的电压值用作扭矩计数和失速阈值的作用点?

    [报价]

    如果我理解正确、您的问题是"该引脚能否用作失速阈值的模拟电压输入、例如通过使用分压器电阻器网络、正确吗?"。 此引脚功能由 STL_MODE 引脚确定。 当 STL_MODE = 0时、TRQ_CNT/STL_TH 引脚是模拟电压输出引脚。 在具有稳态速度的应用中、当步进器正常运行时、模拟电压值表示扭矩计数。 该数据可由 MCU 的 ADC 输入读取。 当 STL_MODE = 1时、该引脚将是模拟电压输入、电压输入将是失速阈值电压、该电压将在内部与扭矩计数进行比较以确定步进器是否失速。 该电压可以通过 MCU 提供的 DAC 生成、也可以通过两个电阻器或50 kΩ 微调电位器手动设置。

    当 STL_MODE 为高阻态(未连接)时、器件将在失速学习模式下工作。 学习过程完成后、阈值电压在内部记录、用于与扭矩计数进行比较、并确定是否失速。 在每个下电上电或 nSLEEP 周期后采用此模式、必须完成学习过程。  

      

    [quote userid="607795" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1447355/drv8434a-q1-drv8434-motor-driver-design-problems ">2.当 nFAULT 从 H 更改为 L 或 STR_REP 从 L 更改为 H 时、如何在生成这两个错误信号后将它们改回正常水平?[/QUOT]

    可使用 nSLEEP 复位脉冲清除这两个故障。 请参见下文。 复位脉冲必须介于20和40 μs 之间 、例如30 μs 。 该脉冲只会清除脉冲、不会影响任何其他逻辑、包括分度器表位置和失速阈值的学习值。 如果 nSLEEP 复位脉冲超过120 μs 、器件将进入睡眠状态、在该状态下、所有故障都将被清除、分度器将复位至初始位置、并且失速阈值的学习值将被擦除、因此如果器件配置为失速学习模式运行、则必须重新学习该值。  

    [quote userid="607795" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1447355/drv8434a-q1-drv8434-motor-driver-design-problems 能否使用使能引脚来清除错误信号?

    使能引脚功能仅用于禁用 H 桥输出。 但不会清除任何故障。

    [quote userid="607795" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1447355/drv8434a-q1-drv8434-motor-driver-design-problems ">3.当 DRV8434的 nSLEEP 从 H 变为 L 并且器件进入睡眠模式时、步进电机的定子是否仍然励磁?

    在睡眠状态期间、输出电桥将被禁用、步进电机不会励磁-没有电流。

    谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。