主题中讨论的其他器件:DRV8462
工具与软件:
你好。 Anthony Vaughan
我将多次尝试使用 DVR8462高速旋转步进电机、但存在很多脱脂和噪声、因此我需要确保正确设置参数。
电机规格如下、并且我们已确认、如果我们对该电机使用商用驱动器、该电机可稳定地旋转到1500rpm 并具有低噪声。
下图是我正在使用的配备了 DRV8462DDVR 的模块。
下面是将其转至600rpm 的设置。 接近600rpm 时、会出现严重的震颤和噪音。
我参考了下面的手册。
如果我选择 SS_THR 510Hz、而不是16Hz、它会安静地返回。
我想知道我是否有什么误解手册、请帮助我调整哪些参数以及如何调整参数以稳定地将其提高到1500 rpm。