This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462EVM:DRV8462DDVR

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1448056/drv8462evm-drv8462ddvr

器件型号:DRV8462EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8462

工具与软件:

你好。 Anthony Vaughan

我将多次尝试使用 DVR8462高速旋转步进电机、但存在很多脱脂和噪声、因此我需要确保正确设置参数。

电机规格如下、并且我们已确认、如果我们对该电机使用商用驱动器、该电机可稳定地旋转到1500rpm 并具有低噪声。

下图是我正在使用的配备了 DRV8462DDVR 的模块。

下面是将其转至600rpm 的设置。 接近600rpm 时、会出现严重的震颤和噪音。

 

我参考了下面的手册。

如果我选择 SS_THR 510Hz、而不是16Hz、它会安静地返回。

我想知道我是否有什么误解手册、请帮助我调整哪些参数以及如何调整参数以稳定地将其提高到1500 rpm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Seok Hyeon

    感谢您发布您的问题。

    [quote userid="633967" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1448056/drv8462evm-drv8462ddvr 电机技术规格如下、我们已经确认、如果我们使用商用驱动器来驱动这款电机、它将稳定地变成具有低噪音的1500 rpm。

    根据 GUI 设置、似乎您使用1/16微步进模式、对于600RPM、采用32000 PPS、自动步进设置为256微步进、并且启用静音步进衰减模式。 您能比较一下静音步进衰减模式禁用情况下的电机性能吗?

    此电机的商用驱动器是否也使用相同的24V 电机电源电压和相同的1.2A 电机电流设置? 您能否使用电流探头和示波器分享以下电机线圈电流波形之一:

    1.商用驱动器具有相同的设置 V 和 I、转速为600 RPM。

    2. 商用驱动器、电压和电流设置相同、 转速为1500转/分。

    3. DRV8462驱动器具有相同的设置( V 和 I)、处于 600 RPM 静音步进禁用状态。

    4. 具有相同设置( V 和 I)的 DRV8462驱动器、以 600 RPM 静音步进启用。

    5. DRV8462驱动器具有相同的设置( V 和 I)、处于 1500 RPM 静音步进禁用状态。

    6. 具有相同设置( V 和 I)的 DRV8462驱动器、以 1500 RPM 的静音步进启用。

    这将有助于我们调试问题。 谢谢你。

    此致、Murugavel