This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874:负电流

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1445512/drv8874-negative-current

器件型号:DRV8874

工具与软件:

尊敬的 TI:

我在我的一个设计中使用 DRV8874。 我使用半桥来控制2个电机。 我将2个电机连接在高侧、而驱动器连接在低侧。

1)在捕获波形时、我遇到了一个正电流和负电流问题。 负电流峰值很高。 为什么会出现负电流? 这是驱动器特性吗? PFA 添加波形的屏幕截图。 仅连接一个电机即可捕获波形。 绿色表示负电流。 电流是位于 Out1上的探针。

2) 2) DRV8874:6A 峰值:这是数据表依据的数据。 它可以通过每个引脚(6+6=12A)或6A/2=3A 连续灌入6A 峰值吗?

3)我的电机需要9V 直流常数。 已附加电机规格。 如何计算正确的 PWM 频率、以便我的电机驱动器能够正确驱动负载。

 

4) 4)在增大 VM 电压时、为什么波形像这样/非常失真?

15.478、18.5是施加的电压。 相邻是它们的电流。

此致、

Ratan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ratan:

    感谢您的提问。

    我的团队伙伴将审核此内容并回复给您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibinu:

    任何更新。

    谢谢!

    Ratan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ratan:

    如果可能、您是否能够测量 PMODE 引脚上的电压? 它看起来像是3.3V 被划分为1.8V、这是一种技术上的高逻辑、但接近低端 最好确保其处于正常范围内。

    电机电压是多少?  

    此致!

    David