请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10987EVM 主题中讨论的其他器件:DRV10987
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
使用 DRV10987 EVM 板进行电机调优。 但面对过流问题、
我的电机参数是什么
相位到中心抽头电阻:0.931 Ω
BEMF 常数:412mV/Hz
请参阅以下随附的图片、并告知我更正内容。
电机电流波形:
DRV 设置:
此致、
Sonali