工具与软件:
嗨、团队:
以下波形是在电机启动期间测得的。 它是 A 相电流。 您可以看到、峰值约为2.75V、表示7.5A。
一开始、OCP 阈值设置为5A。 他们发现无法正确驱动电机。 现在、OCP 阈值设置为8A。 DRV8311不会被触发 OC。
我们想与您确认此7.5A 浪涌电流是否会影响器件可靠性? 换句话说、他们希望将 OCP 设置为8A、但有一个7.5A (高于数据表中建议的峰值电流驱动)浪涌电流。 DRV8311是否可接受该浪涌? 我们建议在此应用中采用高驱动能力器件。
谢谢!
Ethan Wen