This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:如果浪涌电流影响可靠性

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1445698/drv8311-if-inrush-current-will-impact-the-reliability

器件型号:DRV8311

工具与软件:

嗨、团队:  

以下波形是在电机启动期间测得的。 它是 A 相电流。 您可以看到、峰值约为2.75V、表示7.5A。  

一开始、OCP 阈值设置为5A。 他们发现无法正确驱动电机。 现在、OCP 阈值设置为8A。 DRV8311不会被触发 OC。  

我们想与您确认此7.5A 浪涌电流是否会影响器件可靠性? 换句话说、他们希望将 OCP 设置为8A、但有一个7.5A (高于数据表中建议的峰值电流驱动)浪涌电流。  DRV8311是否可接受该浪涌? 我们建议在此应用中采用高驱动能力器件。  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    通常、如果浪涌电流这没有违反任何器件的绝对最大值、那应该是可以的、但我想先与我的团队确认、确保没有遗漏任何内容。 我将在大约一两天后发布最新消息。

    注意

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、  

    您能告诉我反馈吗?  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我一定会在得到团队的确认后立即更新。

    谢谢!

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    请帮助推送反馈。  

    待定一周、客户需要尽快做出决定。  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    过流保护(OCP)阈值和绝对最大峰值输出电流是指器件运行和保护机制的不同方面。

    OCP 阈值是器件检测到过流情况并触发保护措施(如关闭输出或进入 FAULT 状态)的电流电平。 该参数通常设置为高于正常工作电流、以防止在电机启动或负载快速变化等短暂瞬态期间发生误触发。 只要不超过热和电应力限值、OCP 通常允许短时电流尖峰超过绝对最大额定值而不会立即造成损坏。

    绝对最大峰值输出电流是器件可以在理想条件下通过其输出引脚安全地短时间提供而不会造成永久损坏的最大电流。

    在启动或瞬态条件下、浪涌电流可能会暂时超过器件的峰值额定值。 如果 OCP 完全设置为峰值额定值、它会在正常运行期间频繁跳闸、从而使系统无法使用。 因此、我相信 客户看到的7.5A 瞬时电流非常常见、并且是预期的、但如果他们经常在启动时看到7.5电流、这仍可能是一个问题、以下是一些建议:

    评估当前杜 比率:测量浪涌电流的持续时间。 如果短路(例如<1ms)、DRV8311可能会毫无问题地对其进行处理。

    检查结温: 使用热仿真或测量值来确认 DRV8311在启动期间是否在安全热限制范围内运行。

    实施软启动: 为了减轻浪涌电流、您可以对电机驱动实施斜升策略、例如在启动期间逐渐增加占空比或电压。

    此致、

    Yara