This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:SPEED_MODE 寄存器

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1448497/mcf8316a-speed_mode-register

器件型号:MCF8316A

工具与软件:

大家好、团队成员:  

关于 SPEED_MODE 寄存器定义的一个一般问题(通过  PWM 信号)。  

 定义了模式的寄存器的内容是易失性的、必须在微控制器每次重启后传输到驱动程序、还是仍然保存设置?

此致

Marcela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcela:

    SPEED_MODE 寄存器是 MCF8316A 中的非易失性存储器的一部分。  所有属于 EEPROM 的寄存器都在 数据表的第7.7节中提到。 

    可以在第7.6节中找到 EEPROM 访问和写入过程。

    谢谢。此致、

    Sachin S.