请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316A 工具与软件:
大家好、团队成员:
关于 SPEED_MODE 寄存器定义的一个一般问题(通过 PWM 信号)。
定义了模式的寄存器的内容是易失性的、必须在微控制器每次重启后传输到驱动程序、还是仍然保存设置?
此致
Marcela
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Marcela:
SPEED_MODE 寄存器是 MCF8316A 中的非易失性存储器的一部分。 所有属于 EEPROM 的寄存器都在 数据表的第7.7节中提到。
可以在第7.6节中找到 EEPROM 访问和写入过程。
谢谢。此致、
Sachin S.