This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:具有8353 (四象限模式)的1xPWM

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1444768/drv8353rs-evm-1xpwm-with-8353-in-4-quadrant-mode

器件型号:DRV8353RS-EVM

工具与软件:

是否有一个图显示了 使用 PWM 和 PWM 的所有4个象限的4象限模式运行以及 FET 和二极管条件! 如8353规格中的表8.3所示。 我认为这可能适用于4四通道控制。 但是、我想根据表8.3了解每个象限的电流、包括电流和极性条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是今天的美国假期。  请预计会有一些延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、  

    我不相信我们已经有一个包含信息的数字、 因此请允许我在本周结束前提出这一数字并采取后续行动。  

    此致、

    -约书亚