请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353RS-EVM 工具与软件:
是否有一个图显示了 使用 PWM 和 PWM 的所有4个象限的4象限模式运行以及 FET 和二极管条件! 如8353规格中的表8.3所示。 我认为这可能适用于4四通道控制。 但是、我想根据表8.3了解每个象限的电流、包括电流和极性条件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
是否有一个图显示了 使用 PWM 和 PWM 的所有4个象限的4象限模式运行以及 FET 和二极管条件! 如8353规格中的表8.3所示。 我认为这可能适用于4四通道控制。 但是、我想根据表8.3了解每个象限的电流、包括电流和极性条件。