This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:DRV8245

Guru**** 2560790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1445568/drv8245-q1-drv8245

器件型号:DRV8245-Q1

工具与软件:

你好。

IAM 尝试查看 DRV8245在接地短路条件下的行为方式、DRV8245配置为独立模式。

最大 根据数据表、OCP 为64A、但峰值电流最高可达65A。 为什么?

粉红色迹线为输出电流、黄色迹线为 n 故障

此处 IPROPI 引脚上没有电容、如果启用了 ITRIP 调节、为什么在器件热关断之前不继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    有抗尖峰脉冲时间:

    超过 OCP 阈值后、会启动计数器。 如果 OCP 事件持续的时间超过抗尖峰脉冲时间、则会引发故障。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在该图中、抗尖峰脉冲时间超过50us 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    您能否放大该波形峰值并对64 A 进行注释?  

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    峰值电流为65A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    一旦电流超过64A、计数器就会开始计数、因此、如果您可以放大所画的蓝色框、测量从64A 到 nFAULT 变为低电平的时间、它应该在抗尖峰脉冲时间附近。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么这两个瀑布发生在这里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    您可以在此捕获中捕获输出和 PVDD 吗?

    此致!

    Keerthi