This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:DRV8316C

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316C, DRV8316, DRV8376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1446714/drv8316c-drv8316c

器件型号:DRV8316C
主题中讨论的其他器件: DRV8316DRV8376

工具与软件:

您好!

DRV8316C 能否以100% PWM 工作(确实有周期)

2.未来是否会有类似的驱动器 用于电源 65V (适用于比 DRV8376更大的电流以及与 DRV8316相同的封装)

此致

Zbyno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zbyno、

    感谢您的提问、我将在 EOD 星期五提供最新信息。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zbyno、

    1) 1)是的、DRV8316C 可以实现100%占空比。 (专用电荷泵)

    2) 2)预期最大电压是多少(标称65V 或最大绝对电压)? 此项目和应用的时间表是什么? 获得这些信息后、我需要在内部查看我们的路线图。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    到2025年底、该项目应准备就绪(带有原型)。

    此致

    Zbyno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zbyno、

    我已在内部联系我的团队提供反馈。

    此致!

    Akshay