请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8316C 主题中讨论的其他器件: DRV8316、 DRV8376
工具与软件:
您好!
DRV8316C 能否以100% PWM 工作(确实有周期)
2.未来是否会有类似的驱动器 用于电源 65V (适用于比 DRV8376更大的电流以及与 DRV8316相同的封装)
此致
Zbyno
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.