主题中讨论的其他器件: DRV8906-Q1、DRV8912-Q1
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们使用的电磁阀具有以下规格。 DRV103驱动程序兼容。 您对实施/集成有何建议?
电压范围:12V 直流
瓦特;6瓦
正常闭合皮层操作的膜片
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们使用的电磁阀具有以下规格。 DRV103驱动程序兼容。 您对实施/集成有何建议?
电压范围:12V 直流
瓦特;6瓦
正常闭合皮层操作的膜片
您好!
对于12V/6W、电流为0.5A。
虽然您可以使用 DRV103、但建议使用较新的器件 、如 DRV8220。 这是一个最大20V 的电压、高达1.76A 的器件。 您可以订购 EVM 以快速评估: DRV8220EVM 评估板|德州仪器 TI.com。 您可以手动 PWM 实现任何软启动/停止。
如果您想使用 DRV103、请遵循数据表-该器件非常旧、与数据表提供的信息相比、我们不会提供更多有关该器件的信息。
您是只驱动一个螺线管、还是多个螺线管? 提问、因为我们有多个器件用于驱动多个螺线管或继电器、比如 DRV8906-Q1到 DRV8912-Q1。
此致!
Jacob
好吧!
在这种情况下、我建议使用2个 DRV8908-Q1。 每个输出的额定电流为1A。 它是完全由 SPI 控制的器件、因此不需要太多 GPIO 输入。
您可以借助 EVM 试用: DRV8908-Q1EVM 评估板|德州仪器 TI.com
此致!
Jacob