This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:DRV103

Guru**** 2393765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1, DRV103, DRV8906-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1449341/drv103-drv103

器件型号:DRV103
主题中讨论的其他器件: DRV8906-Q1、DRV8912-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们使用的电磁阀具有以下规格。 DRV103驱动程序兼容。 您对实施/集成有何建议?

电压范围:12V 直流
瓦特;6瓦

正常闭合皮层操作的膜片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于12V/6W、电流为0.5A。   

    虽然您可以使用 DRV103、但建议使用较新的器件 、如 DRV8220。  这是一个最大20V 的电压、高达1.76A 的器件。 您可以订购 EVM 以快速评估: DRV8220EVM 评估板|德州仪器 TI.com。 您可以手动 PWM 实现任何软启动/停止。   

    如果您想使用 DRV103、请遵循数据表-该器件非常旧、与数据表提供的信息相比、我们不会提供更多有关该器件的信息。  

    您是只驱动一个螺线管、还是多个螺线管?  提问、因为我们有多个器件用于驱动多个螺线管或继电器、比如 DRV8906-Q1到 DRV8912-Q1。   

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    这有16 个通道。 另请在此处查找器件详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧!

    在这种情况下、我建议使用2个 DRV8908-Q1。  每个输出的额定电流为1A。  它是完全由 SPI 控制的器件、因此不需要太多 GPIO 输入。   

    您可以借助 EVM 试用:  DRV8908-Q1EVM 评估板|德州仪器 TI.com 

    此致!

    Jacob