This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:Ivcp

Guru**** 2393755 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1448562/drv8718-q1-ivcp

器件型号:DRV8718-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我可以询问 DRV8718-Q1的最小 Ivcp 值吗?   

对于 DRV870x-Q1、我们可以在数据表中找到该值、但它未显示在 DRV8718-Q1数据表中、您能帮助检查一下吗?

DRV870x-Q1:

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    感谢您的提问。 DRV8718-Q1是在 DRV870x-Q1之后发布的、然后更改了规格说明方式。

    这里是 DRV8718-Q1。

    例如、当 PVDD>=13V 且电荷泵处于降压模式时、高达25mA 的电压被视为保护9.5V 最小电压。 此25mA 相当于您的黄色突出显示的 LED。  

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:

    感谢您的评论。

    提出这个问题的原因是客户希望使用 VCP 驱动外部放大器、对驱动容量的担忧不够、 您能否 帮助检查以下原理图是否合理?

    谢谢。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    DRV 的电荷泵基本上设计用于 DRV 的内部电路。 以 EVM 为例、它可用于电池反向保护。  

    数据表第1页。

    在 VCP 上添加其他电路可能会导致 DRV 上出现一些性能问题。 不建议这样做。

    客户应单独为其外部放大器准备电源。

    此致

    信也