This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:询问 DRV8711控制选项。

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462, DRV8711, DRV8452, DRV8434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1449581/drv8711-inquiry-about-drv8711-control-options

器件型号:DRV8711
主题中讨论的其他器件: DRV8452DRV8434、DRV8462

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我想询问 DRV8711是否只能使用 PWM 和 GPIO 信号运行、而无需 SPI 通信。 我们的应用所涉及的器件缺少 SPI 功能、只能提供 PWM 和 GPIO 控制。

我注意到数据表提到了一些可配置选项、但不清楚 DRV8711是否可以完全通过 PWM 和 GPIO 进行控制。 请您确认这是否可行?

提前感谢您的支持。 我期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    [报价 userid="5495" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1449581/drv8711-inquiry-about-drv8711-control-options 我想询问 DRV8711能否仅使用 PWM 和 GPIO 信号运行而无需 SPI 通信。 我们的应用所涉及的器件缺少 SPI 功能、并且只能提供 PWM 和 GPIO 控制。[/报价]

    DRV8711需要 SPI 通信将 ENBL 位设置为1b 才能启用输出。 默认状态为禁用0b。 也就是说、我们拥有具有集成式步进驱动器和片上 H 桥的硬件控制选项、例如 DRV8462、DRV8452、DRV8434等 DRV8462可支持高达65V 的工作电压、在 DDW 封装中具有5A 满量程电流、在 DDV 封装中具有10A 满量程电流。 谢谢你。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    感谢您的答复。

    这是否意味着如果我的控制接口仅支持 PWM 和 GPIO、不建议使用 DRV8711?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这是否意味着如果我的控制接口仅支持 PWM 和 GPIO、则不建议使用 DRV8711?

    是的。 除非您写入 SPI 寄存器使 ENBL 位为1b、否则输出将不可用。 如果没有 SPI 通信、则无法使用该器件。 谢谢。

    此致、Murugavel