主题中讨论的其他器件: DRV8452、 DRV8434、DRV8462
工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我想询问 DRV8711是否只能使用 PWM 和 GPIO 信号运行、而无需 SPI 通信。 我们的应用所涉及的器件缺少 SPI 功能、只能提供 PWM 和 GPIO 控制。
我注意到数据表提到了一些可配置选项、但不清楚 DRV8711是否可以完全通过 PWM 和 GPIO 进行控制。 请您确认这是否可行?
提前感谢您的支持。 我期待您的答复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我想询问 DRV8711是否只能使用 PWM 和 GPIO 信号运行、而无需 SPI 通信。 我们的应用所涉及的器件缺少 SPI 功能、只能提供 PWM 和 GPIO 控制。
我注意到数据表提到了一些可配置选项、但不清楚 DRV8711是否可以完全通过 PWM 和 GPIO 进行控制。 请您确认这是否可行?
提前感谢您的支持。 我期待您的答复。
您好、Tom、
[报价 userid="5495" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1449581/drv8711-inquiry-about-drv8711-control-options 我想询问 DRV8711能否仅使用 PWM 和 GPIO 信号运行而无需 SPI 通信。 我们的应用所涉及的器件缺少 SPI 功能、并且只能提供 PWM 和 GPIO 控制。[/报价]DRV8711需要 SPI 通信将 ENBL 位设置为1b 才能启用输出。 默认状态为禁用0b。 也就是说、我们拥有具有集成式步进驱动器和片上 H 桥的硬件控制选项、例如 DRV8462、DRV8452、DRV8434等 DRV8462可支持高达65V 的工作电压、在 DDW 封装中具有5A 满量程电流、在 DDV 封装中具有10A 满量程电流。 谢谢你。
此致、Murugavel
您好、Tom、
这是否意味着如果我的控制接口仅支持 PWM 和 GPIO、则不建议使用 DRV8711?
是的。 除非您写入 SPI 寄存器使 ENBL 位为1b、否则输出将不可用。 如果没有 SPI 通信、则无法使用该器件。 谢谢。
此致、Murugavel