请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8214EVM 工具与软件:
您好!
我想使用 DRV8214EVM 对极小的电机(6mm x 15mm、直径 x 长度)进行实验、以了解电流测量/调节的效果如何。
由于电机电感非常低、我想将 PWM 频率增加到100kHz 或200kHz 以获得更好的电流曲线。 EVM GUI 中有一个相应的输入字段。 但是、如果您尝试输入预设的25kHz 以外的频率、则选择会自动跳回25kHz。 如何永久设置更高的值?
DRV821x_DRV823x-EVM-GUI/ver/2.0.2 (固件版本0.29)
谢谢!
Matthias