This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214EVM:如何设置默认频率以外的 PWM 频率?

Guru**** 2394025 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1447027/drv8214evm-how-to-set-a-pwm-frequency-other-than-the-default

器件型号:DRV8214EVM

工具与软件:

您好!
我想使用 DRV8214EVM 对极小的电机(6mm x 15mm、直径 x 长度)进行实验、以了解电流测量/调节的效果如何。
由于电机电感非常低、我想将 PWM 频率增加到100kHz 或200kHz 以获得更好的电流曲线。 EVM GUI 中有一个相应的输入字段。 但是、如果您尝试输入预设的25kHz 以外的频率、则选择会自动跳回25kHz。 如何永久设置更高的值?

DRV821x_DRV823x-EVM-GUI/ver/2.0.2 (固件版本0.29)

谢谢!
Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、您好!

    感谢您的提问。

    我的团队伙伴会研究这件事并回复你。

    谢谢!

    ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Matthias、

    我认为必须禁用输出才能更改 PWM 频率。  尝试将该器件切换为唤醒状态、但不要启用输出或启动驱动。  可以试试吗?  如果这样做不起作用、请告诉我、我会自己在 EVM 上试用、这可能是 GUI 中的错误。   

    另一种方法是以更高的频率引入您自己的 PWM 信号。  您可以使用函数发生器或您自己的微控制器来执行此操作-只需移除 IN1或 IN2上的黑色分流器并放入您自己的信号而不是 GUI。   

    此致!

    Jacob