This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV81602-Q1:INx 引脚

Guru**** 2394025 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV81602-Q1, DRV8210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1449503/drv81602-q1-inx-pins

器件型号:DRV81602-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8210

工具与软件:

尊敬的团队:

我将使用 Infenion IC 器件的替代产品- TLE75602ESDXUMA1与 DRV81602-Q1。

在信息部分中、IN0引脚的最大引脚电流限制为7.6k Ω(5.5V@0.75mA)、因此我将10k Ω 的串联电阻保留在该引脚和连接的微控制器上。

   如下图所示、当我要替换为 TI IC 时、INx 引脚的引脚电流(5.75v@0.75mA)最大限制为7.6k Ω、但根据下表、建议使用4.7k Ω。

那么、对于此 INx 引脚、建议的串联电阻是什么?

此致、

Navya.d.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Navya、

    我推荐使用 数据表中显示的4.7kΩ 电阻器。  该值与 TLE75602数据表中为 R_IN 提供的建议值相匹配。  DRV81602旨在作为 Infineon 器件的直接替代产品、因此您应该能够顺利换出它们。  

    也就是说、我怀疑100Ω、- 5kΩ 都能正常工作、而10kΩ 可能会正常工作。  

    此致!

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的雅各布、

    感谢您的响应、让我 尝试在 INx 引脚上使用4.7k Ω。

    1)我想知道是否需要在 INx 引脚上设置下拉电阻才能从跛行回家模式转换到激活模式?

    2)您能否告诉我 IC 在250mA MAX 负载下的额定功率耗散和计算出的功率耗散是多少?

    此致、

    Navya.d.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Navya、

    1.否,请参阅以下部分,所有重要的是逻辑低电平/高电平

    2.主要损耗为 Rdson 损耗:P_Rdson  = IRMS^2 x (RDS (on))。  0.250^2 * 0.630Ω= 0.0393W、或39.3mW  

    TJ =(PTOT x RθJA)+ TA = 0.0393W * 32.2 °C/W 环境+ 85°C = 86.2°C。  因此、仅当250mA 上只有1个通道处于开启状态时、器件才应由1.2°C 预热。

    我按照 DRV8210数据表中使用 DRV81602数字进行了计算:

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的雅各布、

    感谢上述计算、

    -对于一个通道,如果我认为0.0393w*8倍作为8个通道或只有3HSD 通道,我应该认为5个通道用作我的应用中的 LSD。

    -如何获得250mA 的0.630欧姆?

    此致、

    Navya.d.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navya.d:

    -乘以8应该给你一个粗略的估计。 但是、 总功率耗散取决于许多因素。 有关功率耗散的更多详细信息、请参阅以下应用手册: 计算 H 桥或半桥驱动器的功率耗散(修订版 A) 虽然不只讨论高侧和低侧开关器件、但同样的原理仍然适用。  

    - TJ = 25 °C 时的典型导通电阻为630 mΩ

    此致!

    David