Other Parts Discussed in Thread: DRV81602-Q1, DRV8210
主题中讨论的其他器件: DRV8210
工具与软件:
尊敬的团队:
我将使用 Infenion IC 器件的替代产品- TLE75602ESDXUMA1与 DRV81602-Q1。
在信息部分中、IN0引脚的最大引脚电流限制为7.6k Ω(5.5V@0.75mA)、因此我将10k Ω 的串联电阻保留在该引脚和连接的微控制器上。
如下图所示、当我要替换为 TI IC 时、INx 引脚的引脚电流(5.75v@0.75mA)最大限制为7.6k Ω、但根据下表、建议使用4.7k Ω。 

那么、对于此 INx 引脚、建议的串联电阻是什么?
此致、
Navya.d.