This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703D-Q1:关于 GND 引脚

Guru**** 2393765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1444530/drv8703d-q1-about-gnd-pins

器件型号:DRV8703D-Q1

工具与软件:

您好!

客户正在使用 DRV8703DQRHBRQ1。

1.您能告诉我每个 GND 引脚(1和13、17和25引脚)是否导电吗?

当客户使用测试仪检查每个引脚的导通时、获得了以下结果。 这一结果是否正确?

・引脚1和17导电。 (测试仪上显示的电阻值为0 Ω)

・引脚13和25不导电。 (测试仪上显示的电阻值较高。)

2.另外、如果针脚13和25开路、IC 操作将会发生什么情况?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    感谢您问这个问题。

    我们的设备专家不在办公室。 请给他几天的时间来回应。

    谢谢!

    ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iminu-San:

    感谢您的答复。

    如果有更新、请告知我。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您问这个问题。 会在一两天内向您提供反馈。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信雅三:

    感谢您的支持。

    您能告诉我您在做什么的最新情况吗?  

    最好的区域

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie San

    正如客户提到的、DRV8703D-Q1在 GND 引脚之间存在一些差异。 我可以确认。 我需要在工作台上等待进一步的检查结果来进行响应。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信雅三:

    1.了解"GND 针脚的细微差别"和客户确认的相同是正确的吗?

    或者、您是否理解您计划确认基准测试中的细微差异是正确的? 我很抱歉给您带来麻烦、但如果您能确认、我将不胜感激。

    2.另外、如果针脚13和25开路、IC 操作将会发生什么情况?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie San

    感谢您的提问。 让我在基准测试完成时提供反馈。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信雅三:

    如果您可以在基准测试完成时与我联系、我将不胜感激。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie San、

    正在查找要进行测试的资源。 我们会在有可用时向您提供反馈。

    此致

    森田信奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我用蓝色添加反馈。

    1.您能告诉我每个 GND 引脚(1和13、17和25引脚)是否导电吗?

    并非都具有导电性。 引脚1、13、17互连到器件中。 引脚25不是。

    当客户使用测试仪检查每个引脚的导通时、获得了以下结果。 这一结果是否正确?

    ・引脚1和17导电。 (测试仪上显示的电阻值为0 Ω)。 是的、客户的测试数据是有道理的。

    ・引脚13和25不导电。 (测试仪上显示的电阻值较高。) 不、客户的测试数据是合理的。

    2.另外、如果针脚13和25开路、IC 操作将会发生什么情况?  

      根据数据表建议、13和25应与引脚1/13/17/25连接到系统 GND。

      不过、  

      -如果25针开路(通过焊接问题等),设备不会发生损坏。 对功能没有影响。

      -如果13针脚开路(由于焊接问题等),设备不应发生损坏。  对功能没有影响。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信雅三:

    感谢您花时间进行测试。

    -如果25引脚开路(由于焊接问题等原因)、则器件不应发生损坏。 对功能没有影响。

    →它没有连接到内部的器件、但25引脚具有什么功能? 另外、如果它为开路或 NC、您能否告诉我器件应在何种条件下运行? 例如、输入电流是否会降低?

    -如果13引脚开路(由于焊接问题等)、则设备不应发生损坏。  对功能没有影响。

    →我能检查一下您的回答是否有错误吗? 13引脚在内部连接到器件、因此我认为如果它断开、器件就会损坏。 没有损坏是正确的吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie San

    25引脚已从内部连接到芯片、但25引脚上没有供客户使用的功能。 因此、如果25引脚在 PCB 上保持开路、则对功能没有影响。

    13引脚在内部连接到器件、而是器件上的 GND 线。 即使 GND (13)在外部未连接(因错误、焊接问题等)、DRV 仍然具有从外部到 PCB GND 的1和17连接。 因此、可正常工作且不会发生损坏。  

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信雅三:

    感谢您介绍13引脚和25引脚。

    客户的25引脚端子悬空存在问题。 您能告诉我们以下内容是否与25引脚有关吗? 如果没有、您能告诉我们可能的原因吗? 电机不工作、产品有缺陷。

    <症状>

    当电源打开时(电机未运行)、输入电流约为37 mA、因此电机不工作。

    如果25引脚未悬空、则电源接通时输入电流为48 mA、然后电机工作。

    当25引脚连接到 PCB 时、输入电流为48 mA。

    X 射线和目视检查确认除25引脚外的所有引脚均连接至 PCB。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie San、

    基本上、25引脚应被连接至 GND。  这就是 TI 的立场。  

     " 37mA 和电机不工作"发生在多个器件上? 还是仅一个特定单元? 如果是多个单元、则可能只是器件行为。  

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信雅三:

    或者只有一个特定单元? [报价]

    它发生在多个单元中。

    当25引脚开路时、其他预期行为是什么? 我想了解预期行为、因为我想测试电气特性以确认安装在大规模生产板上的 IC 的端子悬空。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie San、

    感谢您的反馈。

    25引脚应与其他 GND 引脚一起连接到系统 GND。 数据表要求执行该操作。

    此致

    森田信也