Other Parts Discussed in Thread: DRV8703D-Q1
工具与软件:
您好!
客户正在使用 DRV8703DQRHBRQ1。
1.您能告诉我每个 GND 引脚(1和13、17和25引脚)是否导电吗?
当客户使用测试仪检查每个引脚的导通时、获得了以下结果。 这一结果是否正确?
・引脚1和17导电。 (测试仪上显示的电阻值为0 Ω)
・引脚13和25不导电。 (测试仪上显示的电阻值较高。)
2.另外、如果针脚13和25开路、IC 操作将会发生什么情况?
此致、
Nishie