This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316REVM:通过 BLDC 电机实现低 RPM 的指导

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1449612/drv8316revm-guidance-on-achieving-low-rpm-with-bldc-motor

器件型号:DRV8316REVM

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在从事一个项目、此项目涉及以极低的速度(大约0.15 RPM)运行 BLDC 电机。 目前、我将 DRV8316R 与 F280049C/F280025C 一起使用、但如果需要、我愿意进行更改。

非常感谢您提供有关哪种电机驱动器和 LaunchPad 最适合实现此目标的指导。

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!  

    感谢您在我们的论坛上进行联系!  

    您能否帮助提供其他系统要求、 例如最大电压、电流、 换向算法、 以及预期的终端设备应用将是什么?  

    这将非常有助于确定适当的建议。   

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    最大电压- 24V

    电流-额定电流为2.8A、失速为8.3A

    换向算法- SPI/I2C

    预期的终端设备应用为-旋转平台。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!  

    感谢您发送编修。  

    根据我收集的数据、您当前正在使用的 DRV8316R 是此类应用的不错选择、请查看此 E2E 主题、它涵盖了以0.2RPM 的速度驱动 DRV8316R、可以让您在此过程中有一个很好的开始:  https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1301726/running-a-bldc-motor-at-very-low-speed-0-2-rpm  

    本质上、建议将 PID/ID 控制器与 DRV8316R 正弦控制结合使用、以实现该低速阈值。   

    如果在概述此链接主题后您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    -约书亚