请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8251 工具与软件:
您好!
我目前正在查看 DRV8251DDAR 的数据表、在提及最大输出电流时遇到"内部限制"一词。 然而、数据表中未提供最大输出电流的确切值。
您能否说明一下该器件的最大输出电流的精确值? 如果无法披露确切的价值、请您解释这一限制背后的原因、我将不胜感激。 此外、我想了解"InternallyLimited"规格如何转换为实际工作条件、例如不同负载和热条件下的电流保护阈值。
谢谢!
Conor