This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251:最大输出电流规格

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1451396/drv8251-maximum-output-current-specification

器件型号:DRV8251

工具与软件:

您好!

我目前正在查看 DRV8251DDAR 的数据表、在提及最大输出电流时遇到"内部限制"一词。 然而、数据表中未提供最大输出电流的确切值。

您能否说明一下该器件的最大输出电流的精确值? 如果无法披露确切的价值、请您解释这一限制背后的原因、我将不胜感激。 此外、我想了解"InternallyLimited"规格如何转换为实际工作条件、例如不同负载和热条件下的电流保护阈值。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    [报价用户 id="465179" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1451396/drv8251-maximum-output-current-specification "]我目前正在查看 DRV8251DDAR 的数据表、并在最大输出电流的参照中遇到了术语"国际有限公司"。[/QUOT]

     绝对最大额定值规格中提到了这一点。 这意味着、当您具有非常低的阻抗负载时、根据(VM/ Load Z)、电流不会无限期地超过指定的限值。 当负载电流超过 IOCP 的时间超过抗尖峰脉冲时间时、将禁用 H 桥以保护器件。 这是提到的电流限制。

    此外、该器件还具有热关断 TSD 保护功能。 这是基于器件在其工作条件下的功率耗散。 即使电流不超过 IOCP、也可能发生 TSD。 请参阅 数据表第23页的第9.3节"电流能力和热性能"。 谢谢你。   

    此致、Murugavel