请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8329A 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户正在寻找新项目中使用的电机驱动器。
产品为汽车电动水泵,要求如下;
1.符合汽车标准
2.最大输入电压超过70V (推荐额定值)
3.无传感器电机控制
请检查此问题。 谢谢。
此致、
蔡斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.