This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:查找最大输入电压超过70V 的电机驱动器

Guru**** 2619085 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1451048/mcf8329a-looking-for-the-motor-driver-which-max-input-voltage-is-over-70v

器件型号:MCF8329A

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在寻找新项目中使用的电机驱动器。

产品为汽车电动水泵,要求如下;

1.符合汽车标准

2.最大输入电压超过70V (推荐额定值)

3.无传感器电机控制

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    MCF8329A 绝对最大值为65V。

    额定电流和速度是多少?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.